{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Existe t-il des interrupteurs différentiel modulaire Type B dans la gamme schneider Electric?

Les interrupteurs différentiels ID type B offrent les fonctions suivantes :
  • protection des personnes contre les chocs électriques par contact direct (30 mA)
  • protection des personnes contre les chocs électriques par contact indirect (u 300 mA)
  • protection des installations contre les risques d’incendie (300 mA ou 500 mA)
Les interrupteurs différentiels ID type B assurent :
La protection en cas de courant de défaut continu sur des réseaux triphasés générés par :
  • des régulateurs et variateurs de vitesse
  • des onduleurs et chargeurs de batteries
  • des alimentations secourues
  • la protection en cas de courants de défaut :
    • différentiels alternatifs sinusoïdaux (type AC),
    • différentiels continus pulsés (type A)
Ils s’adaptent à tous les cas d’applications défnis dans les normes CEI 60364 et EN 50178 Schneider Electric garantit le bon fonctionnement de l'association du RCCB-ID type B avec les variateurs de vitesse de marque Schneider Electric

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus