{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Existe t-il dans la gamme de Schneider Electric des compteur d´énergie Radio-Fréquence?


Acti 9 Smartlink SI D

PowerTag

Passerelle de connexion Ethernet (Modbus TCP/IP) pour capteurs d'énergie sans fil (PowerTag) avec pages web de visualisation des données.
Les PowerTag associés permettent une gestion d'alarmes via e-mail pour les charges terminales, ainsi qu'une mesure précise temps réel des énergies, puissances, courants, et tensions.
Le système complet peut s'installer facilement dans des tableaux existants utilisant des disjoncteurs de type Multi 9/Acti 9

Données transmises :
  • énergie totale et partielle,
  • puissance active, tension phase/phase, phase/neutre,
  • courants I1, I2, I3,
  • facteur de puissance (cos Phi),
  • information de perte de tension et de surcharges



Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
Gamme:
PowerTag
En savoir plus
Gamme:
PowerTag