{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Osisense XC - Différence entre les fins de course XCRF17 et XCRF171 pour le levage

La seule différence entre les fins de course XCRF17 et XCRF171 pour le levage est le degré de protection IP de la norme IEC 60529.

XCRF17 = IP54
XCRF171 = IP65

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus