{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Quelle est la référence du cavalier pour connecter une extension sur Tesys T ?

Pour relier le module de base Tesys T et son extension, il existe plusieurs câbles de liaison de longueur différente:

  • longueur de 1m : LU9R10,
  • longueur de 0.3m : LU9R03,
  • longueur de 0.04m : LTMCC004.

Le câble LTMCC004 de faible longueur a été prévu pour le montage côte à côte du module et de son extension, sa faible longueur (0,04m) peut le faire considérer comme un cavalier.

Les deux autres références permettent une flexibilité d'installation de son extension vis à vis de son module de base.

Image

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
Gamme:
Tesys T
En savoir plus
Gamme:
Tesys T