{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
{}

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
Consulter notre FAQ

Comment configurer le logiciel Somove pour connecter un variateur en Ethernet ?

 
Il est possible de se connecter en Modbus TCP IP via le logiciel Somove sur les variateurs équipées d’une connexion Ethernet.
  • ATV71/61 avec carte ethernet VW3A3310D,
  • ATV32 avec carte ethernet VW3A3616,
  • LXM32Axxx ou LXM32Mxxx.
Procédure de connexion
 
A l’ouverture du logiciel, sélectionner "Modifier la connexion"
 

 

 
Ensuite, choisir la connexion "Modbus TCP" puis cliquer sur "Avancé"
 
 

 

 
Les adresses Internet sont codées sous forme de 4 octets représentées en notation décimale sous forme de quatre nombres compris entre 0 et 255, exemple 84.0.2.5.

A partir de l'onglet scrutation, ne compléter que les trois premiers nombres, le dernier devant rester à la valeur nulle, ainsi pour l'exemple précédent : 84.0.2.0.

La dernière valeur de l'adresse IP (dans l'exemple 5) sera renseigné à partir de la rubrique "Mode de scrutation" , lorsque  Unique" est cochée, il y a validation d'une fenêtre de saisie dans laquelle le dernier caractère de l'adresse IP sera renseigné (dans l'exemple 5).


 

 
En savoir plus

Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ?

Contactez notre service client local si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus de détails ou d'une assistance technique.
En savoir plus