{}

Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Consulter notre FAQ

Quelle est la décomposition de la boîte plastique XALE1441 - 1 unité de commande et de signalisation Ø 22 - 1 bouton tournant à serrure avec clé n°455 - 2 positions fixes - 1 contact "NO" ?

La décomposition de la boîte plastique XALE1441 avec une unité de commande et de signalisation Ø 22, un bouton tournant à serrure avec clé n°455 et 2 positions fixes, marquage "O / l " blanc, et un contact "à fermeture", est la suivante :

1* XALE1 (Boitier vide, un trou)
1* XB7NG21 (Bouton tournant à clé 1F)
1* ZBY2178  ( Porte étiquette 30x40 mm avec étiquette O-I)





Schneider Electric Suisse

En savoir plus
En savoir plus