{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Est ce que le contacteur LC1K0910V7 peut fonctionner en 20A / AC1 sous 440VAC?

Le calibre de ce contacteur change en fonction de la catégorie d´emploi:
9 A à <= 440 V CA AC-3 pour circuit de puissance
20 A (<= 50 °C) à <= 440 V CA AC-1 pour circuit de puissance
16 A (<= 70 °C) à 690 V CA AC-1 pour circuit de puissance

Pour plus d´information veuillez-consulter la fiche technique ci-dessous:

Pièce(s) jointe(s)

En savoir plus
{"support":{"yesButton":"Oui","noButton":"Non","feedback":{"title":"Quelles améliorations pouvons-nous apporter ?"},"submitButton":"Soumettre","successMessage":"Merci de nous avoir fait part de vos commentaires.","title":"Cela vous a-t-il été utile ?","feedbackPercentLabel":"personnes ont trouvé cela utile","captcha":{"error":"Veuillez cocher la case appropriée."}}}
En savoir plus