{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Pourquoi le disjoncteur moteur Tesys GV2ME à des tensions d´utilisation différentes?

Cela dépendra de la puissance du moteur.
Ex.: GV2ME06
puissance moteur kW
0,37 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
0,37 kW à 500 V CA 50/60 Hz
0,55 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz
0,55 kW à 500 V CA 50/60 Hz
0,75 kW à 500 V CA 50/60 Hz
0,75 kW à 690 V CA 50/60 Hz
1,1 kW à 690 V CA 50/60 Hz

Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus