Consulter notre FAQ
Avec quel câble se fait la communication entre l´interface IFM et l´afficheur ULP FDM121 ?
La communication s´établie à l´aide du Cordon ULP RJ45 mâle/mâle, voir les références ci-dessous:
10 câbles RJ45/RJ45 ULP, L = 0,3 m | TRV00803 |
10 câbles RJ45/RJ45 ULP, L = 0,6 m | TRV00806 |
5 câbles RJ45/RJ45 ULP, L = 1 m | TRV00810 |
5 câbles RJ45/RJ45 ULP, L = 2 m | TRV00820 |
5 câbles RJ45/RJ45 ULP, L = 3 m | TRV00830 |
1 câble RJ45/RJ45 ULP, L = 5 m | TRV00850 |
Publié pour:Schneider Electric Suisse
En savoir plus
En savoir plus