Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Pourquoi mon déclencheur Micrologic affiche soit 0A , soit 3A ?
La Micrologic est paramétrée pour donner les valeurs 0 ou 3A autour de 2.5% de In.
Par exemple:
Pour In : 100A
2,5% de 100A est 2.5A
Donc, le déclencheur Micrologic affichera 0A lorsque la valeur de l'intensité sera en dessous de 2.5A
Le déclencheur Micrologic affichera 3A lorsque la valeur de l'intensité sera entre 2.5A et 3 A .
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: