{}

Consulter notre FAQ

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}

Est-il possible d’utiliser un disjoncteur C60BP au calibre de 40A (ou plus) en 480V/277 Vac en norme UL489 ?

La norme UL489 ne valide pas l'utilisation de ces disjoncteurs de calibre 40 à 63A à ces tensions, c'est la raison pour laquelle il n'y pas d'informations à ce niveau. Le pouvoir de coupure sera plus faible de 10kA.
La solution serait éventuellement d'opter pour des disjoncteurs PowerPact B mais à encombrement plus important.


Cela vous a-t-il été utile ?

En savoir plus
En savoir plus