Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Peut t-on utiliser le P24 sur un ATV320 comme une alimentation interne?
Le P24 peut être utilisé comme une alimentation interne (dans ce cas le max courant fourni par P24 est de 100mA, le même courant max que le +24V d'ATV32/ATV320), ou le P24 peut être connecté à une alimentation 24V externe (dans ce cas l'alimentation externe ne doit pas débiter plus de 1.1A).
Published for:Schneider Electric Suisse
Cela vous a-t-il été utile ?
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme: