Consulter notre FAQ
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Rechercher par mot-clé ou poser une question","searchBtn":"Rechercher","error":"Veuillez saisir un mot-clé pour effectuer une recherche"}}
Quel est le substitut de l'XPSABV1133P
Les XPSABV___ sont substitués par :
XPSBAT12A1AP (borniers à vis) , XPSBAT12A1AC (borniers à ressort)
Sorties instantanées 2’F’ Idem XPSABV_
Sorties temporisées 1’F’ Idem XPSABV_
Temporisation de 0,1 à 900s XPSABV_ (0,15 à 3s ou 1,5 à 30s)
Alimentation 24VAC/DC XPSABV (uniquement 24VDC)
Fonctions XPSBAT : AU, protecteur 2 contacts TOR, barrière et RFID
Fonctions XPSABV : Uniquement AU, protecteur 2 contacts TOR
CONCLUSION : Les XPSABV___ sont substitués par :
XPSBAT12A1AP (borniers à vis) , XPSBAT12A1AC (borniers à ressort)
Published for:Schneider Electric Suisse
Cela vous a-t-il été utile ?