Découvrez notre solution pour les espaces connectés
La révolution numérique transforme les bâtiments, leur gestion et la manière dont nous travaillons à l’intérieur. Grâce à l’Internet des objets (IoT), tous les types de bâtiments sont aujourd’hui plus intelligents et plus connectés que jamais auparavant. Dans un même temps, de nouveaux appareils s’ajoutent à des intervalles toujours plus courts. Les bâtiments modernes doivent être particulièrement efficaces et disposer d’une infrastructure d’avenir pour s’adapter aux exigences croissantes des utilisateurs et aux nouveaux services intelligents. Une solution pour les espaces connectés en constitue ici la base.
Les intégrateurs système gagnent du temps pour gagner plus de projets
• Plus de liberté et de rapidité grâce à une mise en service mobile avant l’installation de l’infrastructure réseau
• Gain de temps grâce au Bluetooth 5.0 intégré et aux fonctionnalités sans fil ZigBee
• Augmentez la répétabilité, évitez les erreurs et réduisez les travaux de retouche grâce aux applications standards
• Auditez les installations et enregistrez les résultats de test lors de la mise en service
Les bureaux d’études apportent de nouvelles valeurs aux propriétaires des bâtiments
• Intégrez très facilement les régulateurs dans les systèmes de gestion du bâtiment existants ou planifiés de fournisseurs tiers
• Faites facilement évoluer l’implémentation grâce à un hub IoT ouvert
• Profitez de tous les avantages d’un réseau IP tels que la vitesse, flexibilité et sécurité
Les propriétaires immobiliers améliorent le confort des utilisateurs
• Confort accru pour les locataires et occupants grâce à des possibilités d’interaction personnalisée avec le bâtiment
• Les bâtiments répondent aux normes du marché environnemental
• Le régulateur s’intègre très facilement à d’autres systèmes grâce à sa compatibilité avec des architectures ouvertes