Buscar Preguntas Frecuentes
Altivar 312 . Utilizar la rueda integrada como potenciómetro y orden de marcha por bornero
Siguiendo el diagrama adjunto, pulsar la tecla mode durante 3 Sg hasta situarnos en modo local; sabemos que estamos en modo local cuando observamos un movimiento cíclico de los tres leds situados a la izquierda del display ; En modo local la orden de marcha , por defecto se obtiene pulsando la tecla Run y se para pulsando la tecla Stop ; Pero esto podemos personalizarlo de la siguiente manera :
Mantener la tecla ESC pulsado durante 2 Sg ; Los tres leds citados parpadean simultáneamente ; En este estado podemos entrar en menús de la forma normal ; ir al menú CtL y modificar en el siguiente orden los parámetros :
1 . LAC = L3
2. CHCF = SEP
3. CD1 = TER
Hecho esto ya podemos regresar pulsando la tecla ESC varias veces hasta el estado anterior: Los tres leds parpadeando simultáneamente;
Para regresar al modo manejo mantener pulsado ESC 2 Sg de forma prolongada; aparecerá de nuevo la secuencia cíclica de encendido de los Leds ; Estando así y con la parametrización realizada la orden de marcha / paro vendrá por bornero y la velocidad se manejará con la rueda integrada
Mantener la tecla ESC pulsado durante 2 Sg ; Los tres leds citados parpadean simultáneamente ; En este estado podemos entrar en menús de la forma normal ; ir al menú CtL y modificar en el siguiente orden los parámetros :
1 . LAC = L3
2. CHCF = SEP
3. CD1 = TER
Hecho esto ya podemos regresar pulsando la tecla ESC varias veces hasta el estado anterior: Los tres leds parpadeando simultáneamente;
Para regresar al modo manejo mantener pulsado ESC 2 Sg de forma prolongada; aparecerá de nuevo la secuencia cíclica de encendido de los Leds ; Estando así y con la parametrización realizada la orden de marcha / paro vendrá por bornero y la velocidad se manejará con la rueda integrada
Publicado para:Schneider Electric Chile
Documentos adjuntos
¿Te fue de ayuda?
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: