Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
TeSys U contactos auxiliares extraíbles
Las bases de potencia del TeSys U, LUB12 y LUB32 incorporan de serie el bloque de contactos auxiliares fijos. En el caso de que una aplicación requiera la funcionalidad de los contactos auxiliares NA+NC extraíbles, se proponen dos posibilidades: - Pedir por separado las referencias de la base de potencia sin conectores (LUB120 o LUB320 según la potencia deseada) + el bloque de contactos auxiliares NA+NC (LU9BN11). - Pedir las referencias tipo KIT, LUB12K o LUB32K según potencia. Cada una de estas referencias tipo Kit se componen de: o LUB12K = LUB120 + LU9BN11 o LUB32K = LUB320 + LU9BN11 o El kit incluye las referencias no montadas y en envoltorios independientes
¿Te fue de ayuda?
Explora más
Explora más