{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Es compatible la bobina MX o MN entre el Compact NS y NSX?

Las bobinas de disparo de los actuales Compact NSX con 100x100 compatibles con los antiguos Compact NS (hasta 630A inclusive).

Si. Si cogemos por ejemplo la referencia estándar de bobina MX LV429387 ( bobina a 220-230V 50/60Hz y 208-277 60Hz en AC ) nos sirve tanto para la gama " antigua " Compact NS, como también para la gama actual NSX.

Si. Si cogemos por ejemplo la referencia estándar de bobina MN LV429407 ( bobina a 220-230V 50/60Hz y 208-277 60Hz en AC ) nos sirve tanto para la gama " antigua " Compact NS, como también para la gama actual NSX.

Gama NS y NSX, es la Compact que llega hasta 630 Amperios.
Compatibilidad bobina, MX de = S =, MX, NS y NSX, NS&NSX MX, Bobina MX compatible, Bobina para NS, Bobina MX para NS, bobina 220V para NS, compatibilidad NS y NSX, compatibilidad NS-NSX,disparo,MX,MN,MIN

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más