{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

Curva Disparo para interruptor C60PV-DC. En concreto, para referencia A9N61660.

La gama de interruptores automáticos C60PV-DC es una gama específica para aplicaciones fotovoltaicas.
Se adjuntan las curvas de disparo en una declaración de conformidad:
C60PV-DC: B curve=> 5.5In +/-20% para calibres de 8 a 25A / C curve=> 8,5In +/-20% para calibres de 1 a 5A.

Documentos adjuntos

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más