Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Cuál es el valor de la resistencia óhmica de la lámpara LED integrada en el piloto luminoso XB4BVM3?
El diseño de las lámparas LED ZBV (incluida la ZBVM3, integrada en el piloto XB4BVM3) está basado en el uso de un condensador limitador como resistor. Esto se logra al hacer trabajar al condensador en la zona resistiva de su curva característica. Esta "resistencia" recibe el nombre de reactancia capacitiva (Xc). Dicha reactancia depende de la frecuencia de la señal de la tensión y la corriente de empleo, según la siguiente fórmula:
Xc = 1 / 6,28 x F x C (C = 0,22 microF)
Donde Xc se expresa en kOhm, F en kHz y C en microF. Luego, si:
F = 50 Hz ----> Xc = 14,48 kOhm
F = 60 Hz ----> Xc = 12,06 kOhm
Con esto se logra limitar el consumo del LED en torno a los 15-20 mA. Fuera de estos dos valores de frecuencia (50 / 60 Hz) el uso de las lámparas LED ZBV está prohibido.
¿Te fue de ayuda?