{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Qué tarjetas HID soportan equipos NetBotz rack de acceso AP9361, NBPD0170 pod, y NetBotz 250?

Línea de producto:
NetBotz

Ambiente:
Hardware

Porque:
El actual hardware y el firmware soportan tarjetas HID específicas

Resolución:
Tenga en cuenta que esta información se encuentra en los manuales de estos dispositivos y los listados de tarjetas pueden actualizarse sin previo aviso.

El PX-HID de Rack Access y el módulo NetBotz NBPD0170 admiten cuatro formatos de tarjeta de acceso. Los formatos disponibles son:
• H10301-Standard 26 bit: Una tarjeta de acceso con un número de identificación de tarjeta de 26 bits y un código de instalación.
• Código H10302-37 bit w / o: Una tarjeta de acceso con un número de identificación de tarjeta de 37 bits y ningún código de instalación.
• Código H10304-37 bit w / facility: Una tarjeta de acceso con un número de identificación de tarjeta de 37 bits y un código de instalación.
• Corporate 1000: Una tarjeta de acceso con un número de ID de tarjeta de 35 bits y un código de identificación de empresa único.

El Rack Monitor 250 con el kit de agarre NetBotz 125 kHz (NBHN0125) admite las siguientes Tarjetas de proximidad:
• H10301 de 26 bits
• H10302 - 37 bits
• H10304 - 37 bits con código de instalación
• CORP-1000

El Rack Monitor 250 con el kit de agarre NetBotz 13.56 MHz (NBHN1356) admite las siguientes tarjetas de proximidad:
• MIFARE Classic UID de 4 bytes
• MIFARE Classic UID de 7 bytes
• MIFARE DESFIRE
• MIFARE PLUS

¿Te fue de ayuda?