{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cual es la diferencia entre los limitadores de sobretension PRD8 y PRD40?

Diferencias entre la oferta DPS

Product Line:
Acti9 PRD

Resolution:
Tal y como viene indicado en el catálogo pag 2/84 a 2/86 y en la guia de protección de sobretensiones ,los limitadores de sobretensión pueden ser de de varios tipos: Tipo 1, 2 y 3.

El PDR40 es de tipo 2 y el PRD8 es de tipo 3.

En función del tipo el PRD podrá descargar más o menos kA y podrá estar sólo, cumpliendo la ITC BT-23 (se adjunta extracto de la guia de elección de Limitadores de sobretensión) ,o en cascada debajo de un tipo 1-2, este es el caso del PRD8. Los ensayos de ambos equipos también son distintos.

Se adjunta guia de elección con tipos y protecciones recomendadas.

Documentos adjuntos

Explora más
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más