{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Soporta el módulo Ethernet SR3NET01BD de Zelio Logic el servicio DHCP?

Problema:
- Línea de producto: Zelio
- Entorno: "SR2,SR3"
- Porque: se requiere conocer la posibilidad de configurar DHCP en Zelio
-Resolución:

La lógica Zelio con acoplamiento SR3NET01BD no es puro TCP activo. En otras palabras, simplemente envía señales para que sean interpretadas por otro tipo de PLC. Sólo funciona para la integración., En otras palabras,
El módulo Ethernet de Zelio no soporta DCHP, tiene IP fija, puedes cambiarla

Schneider Electric Chile

¿Te fue de ayuda?