{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Cómo volver a parámetros de fábrica el ATV Process desde el panel frontal?

Problema
Volver a parámetros de fabrica

Línea de producto
Altivar Process

Ambiente
Todos

Resolución
Debe seguir la siguiente ruta en el panel del Altivar Process
  • 7. Gestión de archivos
  • 7.2 Ajuste de fabrica
  • Lista grupo param.
  • Seleccionar los parámetros que se desean reiniciar o todos
  • Ir a valores de fabri., y dar OK


1 2 3 4 5

¿Te fue de ayuda?

Explora más