{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

Cuando utilice el Mobile Power Pack, ¿cómo puedo cargar tanto mi teléfono como mi dispositivo 2.4A simultáneamente?

Problema
El Mobile Power Pack tiene una carga máxima de salida de 2.4A, compartida entre los dos puertos USB.
Linea de producto
M5BK y M10BK
Ambiente:
Hardware
Resolución
Los Power Packs móviles tienen una corriente de carga de salida combinada de 2.4A, entre los dos puertos USB de tipo A. Al conectar un dispositivo 2.4A al puerto USB 5v / 2.4A aplicable, se utilizará toda la capacidad de carga del Mobile Power Pack, lo que hará que el 5V / 1A no pueda cargar otro dispositivo.
Para cargar los dos dispositivos simultáneamente, se recomienda conectar el dispositivo 2.4A al puerto USB de 5V / 1A y conectar el dispositivo 1A adicional al puerto USB de 5V / 2.4A. El puerto USB de 5V / 1A está limitado eléctricamente a 1A y aunque el dispositivo conectado en este caso es un dispositivo de 2,4A, el Mobile Power Pack seguirá siendo capaz de cargar el dispositivo a una tasa de reducción.

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Rango:
Back-UPS
Explora más
Rango:
Back-UPS