{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Existe un límite en el número de antenas ZBRA1 que pueden utilizarse conjuntamente entre sí para los pulsadores inalámbricos Harmony XB5R ?

Problema
Montaje de antena para pulsadores XB5R

Línea de producto
Harmony XB5R

Ambiente

Hardware

Montaje de antena para XB5R

Resolución
Respecto a la referencia ZBRA1 no existe un límite real para el número de antenas que pueden utilizarse conjuntamente entre sí. Siempre y cuando haya una forma viable de alimentar cada antena a lo largo del camino, un número ilimitado de antenas se puede utilizar para extender una señal, cada unidad recibirá la señal y la repetirá. Dado que cada uno tiene su propia fuente de alimentación, la cantidad de repetidores no disminuirá la intensidad de la señal

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más