Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Qué debo verificar en el continuum elevator cuando entra en falla?
Ambiente :
Equipos de control industrial. Hardware
Línea de producto :
Andover Continuum
Causa :
Software
Resolución :
El continuum elevator consta de tres elementos independientes
1. Objeto personal " ElevatorTemplate " atributo personalizado. Esto es simplemente el nombre de la plantilla Ascensor asignado. Cuando se abre el módulo de piso, (o pisos de visualización en PIM ), el nombre en la lista desplegable que aparezca. Si ha realizado cambios a la plantilla, que aparezca un " + " delante del nombre para indicar que se ha cambiado. Este valor no tiene impacto en los ElevatorStrings, ya sea en la DB o en el controlador
2. Elevator String record, almacenada en la base de datos (tabla Elv_String ). Este registro contiene los cuales pisos son asignados. Cuando se abre el módulo de piso, (o pisos de visualización en PIM ), las casillas de verificación de suelo indican el valor de la ElevatorString, almacenada en la base de datos.
3. Elevator InfinityString, almacenado en el controlador. Este objeto contiene también contiene los cuales pisos son asignados. Dependiendo de la versión que se está ejecutando, un InfinityString puede, o no, de existir cuando un titular de tarjeta tiene "Sin acceso al piso" asignado.
Puede que estos objetos puedan perder sincronización con los controladores, por ejemplo, cuando la controladora se encuentra fuera de línea.
Si existe algún desajuste entre estos tres objetos podría por favor seguir los siguientes pasos para
intentar rectificar:
1. Run the ElevatorPIMAdmin -> Utilities -> select the Upload Pending Elevator Data to Controllers option.
2. Run a Personnel ListView and include the "ElevatorTemplate" field
3. Edit the cardholders that have a blank "ElevatorTemplate" field.
4. Use the Floor Module (of Elevator PIM) to review / edit the floor assignment
4a. Change the floor access and save.
4b. Change the floor access to what it should be. Then save.
Nota: Este proceso forzará el InfinityString,DB String y el Custom attribute a ser actualizado al valor
que debe ser
Publicado para:Schneider Electric Chile
¿Te fue de ayuda?
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: