Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Qué calibre de contactores sería necesario instalar para la conmutación de inductancias de 50 kVAR y 100 kVAR a 400 Vac?
Problema:
¿Qué calibre de contactores sería necesario instalar para la conmutación de inductancias de 50 kVAR y 100 kVAR a 400 Vac?
Linea de Producto:
Tesys D
Ambiente:
Hardware
Porque:
Contactores sería necesario instalar para la conmutación de inductancias
Resolución:
Considerando un pico de 10 In (10 veces la intensidad nominal) en el cierre del contactor (durante un máximo de unos 10 segundos) y corte a In (comportamiento parecido a un motor con una fuerte punta de corriente de arranque), para una frecuencia de maniobras baja, los contactores a elegir serían los siguientes:
50 kVAR / 400 Vac: LC1D95
100 kVAR / 400 Vac: LC1F185
No obstante, para garantizar una vida útil más larga, sería recomendable sobredimensionar los contactores al menos un calibre (LC1D115 y LC1F225 respectivamente, en este caso).
¿Te fue de ayuda?