{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Como se montan los juegos de barras Linergy BW?

Los juegos de barras Linergy BW son compactos y aislados, hasta 630 A. Se componen de barras de cobre de perfil ETP H12, con agujeros roscados M6 cada 25 mm.

•  Se instalan en bases aislantes y modulares en tramos de 150 mm ó 200 mm según el calibre.
•  Los extremos del juego de barras se protegen mediante pantallas.
•  Las pantallas encliquetables constituyen una protección contra los contactos directos por la parte frontal. Se pueden recortar fácilmente para permitir el paso de las conexiones hacia la aparamenta.

Se adjunta video de demostración de como se montan los juegos de barras Linergy BW.

Documentos adjuntos

bw.flvbw.flv [4.82 MB]

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más