{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Qué características tiene la botonería Harmony de 22mm y 30mm?

Problema
Características de la línea Harmony

Línea de producto
Harmony XB5, XB4, XB7, XB6, XB6E, 9001K, 9001SK

Entorno
Hardware

Resolución

La línea Harmony se puede diferenciar dependiendo su aplicación, como se muestra en la siguiente tabla.

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más