{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

Que cambios se presentan en Tesys U en sus referencias de bases ?

Ambiente :
Equipos de control industrial.

Linea de producto :
Arrancador combinado, Tesys U

Causa :
Numero de Parte

Resolución :


Síntoma
La nueva referencia LUB12K, ¿mantiene las características de la antigua LUB12 e incluye, al igual que ésta, el bloque de contactos? Si es así, la nueva referencia LUB12K, ¿es totalmente compatible con la antigua referencia LUB12?

Solución
El “kit” LUB12K incluye una base de potencia LUB120 (sin conectores) y un bornero de control extraíble para base de potencia sin conectores LU9BN11 (bornas A1-A2 de alimentación de la bobina y contactos auxiliares NA + NC). Es lo mismo que se suministraba con la referencia LUB12, por lo que, a todos los niveles es totalmente compatible.

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más