Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
Que protocolos de comunicacion soporta el ATV320 ?
Los variadores Altivar Machine ATV320 integran de serie los protocolos de comunicación modbus y CANopen. Se puede acceder a los dos, a través del puerto RJ45 situado en la parte frontal del variador.
Para simplificar la conexión del variador ATV320 al bus de la máquina CANopen, existen tres módulos de comunicación dedicados con diferentes conectores:
Módulo de conexión en serie CANopen con dos puertos RJ45 - VW3A3608
Módulo CANopen con un conector macho SUB-D de 9 vías - VW3A3618
Módulo CANopen con bloque de 5 contactos, con apriete de tornillo - VW3A3628
Además de los protocolos estándar (Modbus y CANopen), los variadores ATV320 se pueden conectar a las principales redes de comunicación industrial, añadiendo los siguientes módulos de comunicación opcionales:
Modbus / TCP - Ethernet / IP - VW3A3616
PROFIBUS DP V1 - VW3A3607
DeviceNet - VW3A3609
EtherCAT - VW3A3601
POWERLINK - VW3A3619
ProfiNet - VW3A3627
Para simplificar la conexión del variador ATV320 al bus de la máquina CANopen, existen tres módulos de comunicación dedicados con diferentes conectores:
Módulo de conexión en serie CANopen con dos puertos RJ45 - VW3A3608
Módulo CANopen con un conector macho SUB-D de 9 vías - VW3A3618
Módulo CANopen con bloque de 5 contactos, con apriete de tornillo - VW3A3628
Además de los protocolos estándar (Modbus y CANopen), los variadores ATV320 se pueden conectar a las principales redes de comunicación industrial, añadiendo los siguientes módulos de comunicación opcionales:
Modbus / TCP - Ethernet / IP - VW3A3616
PROFIBUS DP V1 - VW3A3607
DeviceNet - VW3A3609
EtherCAT - VW3A3601
POWERLINK - VW3A3619
ProfiNet - VW3A3627
¿Te fue de ayuda?