{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿ No se pueden recibir TrapReceiveren el NMS en el AP8841?

No se pueden recibir TrapReceiveren el NMS


Asegúrese de que el tipo de trampa (SNMPv1 o SNMPv3) esté configurado correctamente para el NMS como receptor de Traps.

• Para SNMP v1, consulte el OID MIB mconfigTrapReceiver Tablapara verificar que la dirección IP de NMS esté en la lista correcta y que el nombre de comunidad definido para el NMS coincida con el nombre de la comunidad en la tabla. Si alguno no es correcto, use SET en los OID mconfigTrapReceiverTable, o use la interfaz de línea de comando o UI para corregir la definición del receptor de trampa.

• Para SNMPv3, verifique la configuración del perfil de usuario para el NMS y ejecute una prueba trampa. Consulte "SNMP" en la página 96, "Pantalla del receptor de capturas SNMP" en la página 104, y "Pantalla de prueba de capturas SNMP" en la página 104.

¿Te fue de ayuda?

Explora más