Buscar Preguntas Frecuentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}
¿Es posible conseguir un grado de protección IP41 o IP43 para una combinación de varios armarios Prisma G de mas de 1500 mm de ancho?
Lamentablemente, no es posible unir los tejadillos a añadir a las diferentes combinaciones de armarios y pasillos entre si, de la gama Prisma G, para conseguir un grado de protección IP41, o IP43. Los tejadillos son de una sola pieza y solo cubren las combinaciones indicadas en el catálogo mediante las referencias correspondientes (ver imajen adjunta).
El tejadillo más grande para poder realizar un grado de protección IP41/ IP43, en el mismo armario, es la ref. 08833 de 1500 mm (2 armarios + 1 pasillo). Del grado de protección IP41 al IP43 se consigue añadiendo la junta ref. 08841 para las puertas.
El tejadillo más grande para poder realizar un grado de protección IP41/ IP43, en el mismo armario, es la ref. 08833 de 1500 mm (2 armarios + 1 pasillo). Del grado de protección IP41 al IP43 se consigue añadiendo la junta ref. 08841 para las puertas.
¿Te fue de ayuda?
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: