{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

como realizar la configuracion de salidas controladas de la UPS SMX

Problema:
Configuracion del grupo de salidos de las UPS de la familia SMX
Familia de Producto
UPS SMX
Ambiente:
Todos
Solución

El panel trasero del SAI tiene varias salidas, algunas están agrupadas en grupos de tomacorrientes controlables, todas las otras salidas son las salidas SAI, que funcionan como un grupo de salida. Todos estos grupos pueden apagar, encender, apagar y reiniciar de forma independiente el equipo conectado.

Se puede ordenar a los Grupos de Salida Controlable que hagan lo siguiente:


Desactivar: Desconecte inmediatamente de la alimentación y reinicie solo con un comando manual
• Encienda: Conecte a la alimentación inmediatamente
• Apagado: desconecte la alimentación en secuencia y vuelva a aplicar automáticamente la potencia en secuencia cuando esté disponible la energía de la red pública.
• Reiniciar: Apagar y reiniciar


Además, los grupos de tomacorrientes controlables y las tomas UPS pueden configurarse para hacer lo siguiente:


• Activar o desactivar en una secuencia especificada
• Apaga o apaga automáticamente cuando ocurren varias condiciones


Nota:   Si los grupos de tomacorrientes controlables no están configurados, todas las tomas de la unidad seguirán proporcionando energía de respaldo de la batería.

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Rango:
Smart-UPS
Explora más
Rango:
Smart-UPS