Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la longitud máxima para el cable de pantalla remota para usar con PM5000?
Problema:
Se requiere saber la longitud máxima para el cable de pantalla remota para usar con PM5000
Línea de Producto:
PM5000
PM5100
PM5110
PM5330
PM5340
PM5560
Ambiente:
Hardware
Porque:
Cableado pantalla remota PM5000
Resolución:
La longitud máxima del cable es de 10 metros (30 pies) para mantener la certificación IEC.
Los cálculos más allá de los 10 metros no han sido probados, por lo tanto, no tenemos una longitud máxima más allá de eso.
El usuario puede intentar longitudes más largas hasta que la pantalla no funcione y luego retroceder un poco.
Se requiere saber la longitud máxima para el cable de pantalla remota para usar con PM5000
Línea de Producto:
PM5000
PM5100
PM5110
PM5330
PM5340
PM5560
Ambiente:
Hardware
Porque:
Cableado pantalla remota PM5000
Resolución:
La longitud máxima del cable es de 10 metros (30 pies) para mantener la certificación IEC.
Los cálculos más allá de los 10 metros no han sido probados, por lo tanto, no tenemos una longitud máxima más allá de eso.
El usuario puede intentar longitudes más largas hasta que la pantalla no funcione y luego retroceder un poco.
Publicado para:Schneider Electric Chile
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: