{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

La gama de interruptores de control de potencia ICP-M ¿Que normativa cumplen ?

Los C60N ICP-M. Interruptor automático de control de potencia, son productos certificados conforme a .:

BOE n.° 192 (11-8-1992) conforme UNE 20317

Producto certificado por AENOR conforme a la norma UNE 20317
Producto verificado en origen V.O. según RD 1433/2007

Poder de corte: 6000 A, Curva tipo ICP-M

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Categoría:
Circuit Breakers
Explora más
Categoría:
Circuit Breakers