Buscar Preguntas Frecuentes
Nota importante para asegurar la transparencia de red al usar un módulo de comunicación BMENOC0321 y un PLC M580
- En primer lugar revisaremos la configuración de red de nuestro PC. Deberá estar en el rango de la BMENOC0321 y tener como gateway la IP de la red de control de ésta:

-En Unity Pro / Control Expert , comprobaremos que el puerto Backplane de la NOC0321 esté conectado :

-Por último, si disponemos en nuestro PC de más de un adaptador de red conectado o quisieramos tener transparencia de red con más de una red DIO de diferentes PLCs a través de sus respectivas NOC0321 deberemos añadir en una ventana de comandos ms-dos (CMD) tantas rutas como redes DIO tengamos mediante el uso del comando "route" :
c:\> route add 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 172.168.10.20 -p
dónde :
- 192.168.10.0 es el rango del PLC M580 y su red DIO
- 172.168.10.20 es la IP de la red de control (Control Network) de la BMENOC0321
nota : el parámetro -p sirve para crear la ruta permanente, si n que se pierda al reiniciar el PC

-En Unity Pro / Control Expert , comprobaremos que el puerto Backplane de la NOC0321 esté conectado :
-Por último, si disponemos en nuestro PC de más de un adaptador de red conectado o quisieramos tener transparencia de red con más de una red DIO de diferentes PLCs a través de sus respectivas NOC0321 deberemos añadir en una ventana de comandos ms-dos (CMD) tantas rutas como redes DIO tengamos mediante el uso del comando "route" :
c:\> route add 192.168.10.0 mask 255.255.255.0 172.168.10.20 -p
dónde :
- 192.168.10.0 es el rango del PLC M580 y su red DIO
- 172.168.10.20 es la IP de la red de control (Control Network) de la BMENOC0321
nota : el parámetro -p sirve para crear la ruta permanente, si n que se pierda al reiniciar el PC
Publicado para:Schneider Electric Chile
¿Te fue de ayuda?
Explora más
Explora más