Chile
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región
  • View of tall skyscrapers from below looking up, smart city.
    Controladores específicos de aplicación: un nuevo enfoque de control para el control de zonas.

    Gestión inteligente de la energía a través de una tecnología de control de habitaciones avanzada

View of tall skyscrapers from below looking up, smart city.

Retos

Entendemos que los propietarios de los edificios quieren mejorar la eficiencia energética además de incrementar el confort, pero sin hacer un gasto extra necesario para lograrlo. La solución de control de habitaciones que buscas debe tener como objetivo principal la reducción de los costes de instalación totales y una de puesta en marcha rápida. Es lo que nosotros ofrecemos.
  • Soluciones

    Los controladores de zona para aplicaciones específicas permiten controlar los sistemas de DDC con la uso de fáciles termostatos. La optimización del confort a través de la eficiencia energética ofrece una experiencia memorable al cliente a la vez que maximiza el retorno de la inversión.​
  • Propuesta de valor

    • Eficiencia y simplicidad.
    • Un nuevo mundo de eficiencia energética a través de la automatización simplificada.
    • Tecnología y sofisticación.
    • Una tecnología premiada con elegancia personalizable.
Oficina moderna, edificio inteligente, consultoría sustentable.

Aplicaciones

Nuestros controladores de zona son perfectos tanto para proyectos de rehabilitación como de nueva construcción, y se instalan fácilmente utilizando el cableado existente para minimizar las molestias. Los controladores de zona, disponibles como productos independientes, soluciones de zonas en red (cableadas o inalámbricas) o integrados en sistemas de gestión de edificios más grandes, ofrecen múltiples opciones, entre las que se incluyen los sensores de movimiento y humedad. Gracias a su diseño escalable, las actualizaciones se realizan fácilmente cambiando los módulos de comunicación, y pueden integrar accesorios como sensores de contacto de puertas y ventanas para mejorar aún más cualquier instalación.

Beneficios

  • vista de altos rascacielos desde abajo, ciudad inteligente.
     
    • Una alternativa rentable a los controladores digitales directos tradicionales que permite un retorno de la inversión inmediato
  • Edificio inteligente del centro de radiología para pacientes oncológicos en Tyumen (Rusia).
     
    • Una reducción de los costes de instalación totales y una puesta en marcha más rápida implican una interrupción mínima de las operaciones del día a día
  • Ingeniero con una tablet frente a un edificio en construcción
     
    • Las tecnologías inalámbricas o cableadas ofrecen -respectivamente- soluciones perfectas para la rehabilitación o la nueva construcción
  • Colegas de negocios trabajando en una computadora, consultoría sustentable
     
    • La energía y la eficiencia operativa ofrecen un óptimo confort y ahorros de costes significativos
  • hombre de negocios con laptop, fondo desenfocado, edificio de negocios moderno
     
    • La comunicación abierta con protocolos estándar garantiza la fiabilidad operativa de la red
  • Ciudad verde del futuro, ciudades inteligentes, edificios inteligentes
     
    • Escalabilidad a prueba de futuro que crece con tu negocio y protege tu inversión