{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

Error en el asistente de OPC

Problema:
Error en el asistente de OPC

Linea de Producto:
PME

Ambiente:
Software

Porque:
Falla en el asistente OPC de PME

Resolución:
Parte de la función del Asistente de servidor OPC es crear una dirección que mapee el dispositivo y manejar a una fuente y medida si no es un registro predeterminado. Crea una medida si ya no existe y luego agrega la definición de dirección a la base de datos. La herramienta mira para ver si una medida dada ya existe antes de crear una nueva. La búsqueda de medición es por un valor de hash; La cadena se convierte en un número y se realiza una búsqueda en ese número. Desafortunadamente la conversión de cadena a valor de hash no garantiza un código de hash único, por lo tanto, una medida puede parecer que existe cuando no lo hace. La adición de la definición de dirección fallará porque se refiere a una medición inexistente.

En el Asistente del servidor OPC
1. seleccione view \ measurements
2. asociar el registro con una medida de medición existente
3. seleccione archivo \ exportación

Alternativamente, cambie la etiqueta del registro que se va a exponer. Esto puede no funcionar si la nueva etiqueta elegida resulta en un valor de hash existente, por lo que una serie de nuevas etiquetas puede tener que ser probado hasta que uno tenga éxito.
{"support":{"yesButton":"Sí","noButton":"No","feedback":{"title":"¿Qué podemos hacer para mejorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Gracias por tus comentarios","title":"¿Te fue de ayuda?","feedbackPercentLabel":"de las personas encontraron esto útil","captcha":{"error":"Por favor, marca una casilla"}}}
Explora más