{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

Equipo sustituto del gateway TSXETG100 ?

Problema :
Hardware.

Línea de Producto :
Gestión de energía.

Ambiente :
Sustitución de equipos.

Porque :
Actualización oferta


Requisición:
La referencia TSXETG100, correspondía a una oferta antigua y este solo venia con un puerto Ethernet; la nueva referencia sustituta es EGX150, es mas versatil en cuanto a los protocolos de comunicación, ( Modbus RTU y ASCII, Modbus ASCII, Modbus RTU, JBUS, PowerLogic, Modbus TCP/IP, Ethernet Modbus TCP/IP ) y viene con 2 puertos ethernet, RS485 x RJ45 y RS232 x RJ45.

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Rango:
Com'X
Explora más
Rango:
Com'X