{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

Cuáles son los registros de comunicación Modbus de un Zelio Logic comunicado a través del módulo SR3MBU01BD?


Problema
Registros modbus de relé Zelio

Línea de producto
Zelio

Ambiente
Todos

Porque
Comunicación con el relé Zelio a través de Modbus serial

Resolución

Se adjunta hoja de instalación del módulo SR3 MBU01B en la que aparece una tabla con las direcciones a leer/escribir desde un maestro, los registros de comunicación Modbus de un Zelio Logic varían en función de si está programado en Ladder o en FBD, las palabras J_XT1 y O_XT1 (accesibles sólo en modo FBD) deben ser asociadas a algún bloque desde Zelio Soft (aparecen como entradas/salidas adicionales).

Documentos adjuntos

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más