{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Qué indica el indicador LED de la tarjeta SmartSlot de E / S de contacto seco AP9613?

Problema:
¿Qué indica el indicador LED de la tarjeta SmartSlot de E / S de contacto seco AP9613?

Línea de producto:
UPS Network Management Card

Ambiente:
Software

Porque:
El comportamiento actual del LED de estado es para referencia y para aclarar lo que está en la guía del usuario. Consulte la siguiente información.

Resolución:

Estado

Led Indicador

AP9613 está arrancando o iniciando Parpadeando

Parpadeando / Parpadeando Verde

Error de comunicación del SAI / comunicación perdida con UPS

Parpadea / parpadea en rojo

Error de E / S universal (UIO) y / o comunicación perdida con accesorio UIO

AP9613 Error de hardware

Error de configuración: archivo de configuración no válido en el AP9613

Rojo intermitente / intermitente rápido

UPS "Fallo" (como se indica en la base de conocimientos FA171541)

Rojo Sólido

Funcionamiento normal

Verde Sólido


Para verificar el estado del AP9613 y su configuración, se puede acceder a la utilidad de configuración de SmartSlot de E / S de contacto seco mediante la conexión USB según las instrucciones de la guía del usuario.

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Producto:
AP9613
Explora más
Producto:
AP9613