{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

cuales son los rangos y niveles de sensibilidad de la UPS BGE50ML?

Problema:

cuales son los rangos de sensibilidad de la UPS BGE50ML

Ambiente:
Todos

Resolucion:

Los niveles de sensibilidad de la UPS son los siguientes:

Indicador Color VERDE (BAJO):
88Vac a 142 Vac.

Utilice este ajuste con equipos que sean menos sensibles a las fluctuaciones de distorsión de tensión o de forma de onda.


Indicador ROJO (MEDIO):
91Vac a139 Vac.

Ajuste predeterminado de fábrica. Utilice esta configuración en condiciones normales.

Indicador AMBAR (ALTO):
96Vac a 136 Vac.


Utilice este ajuste cuando el equipo conectado es sensible a las fluctuaciones de voltaje y forma de onda.

Schneider Electric Colombia

¿Te fue de ayuda?