{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Qué consideración se debe tener en cuenta para la selección de bancos de condensadores en redes contaminadas con armónicos de tensión?

Problema:
¿Qué consideración se debe tener en cuenta para la selección de bancos de condensadores en redes contaminadas con armónicos de tensión?

Linea de Producto:
Varplus Can

Ambiente:
Hardware

Porque:
Selección de bancos de condensadores en redes contaminadas con armónicos

Resolución:
En el punto de conexión del Banco de condensadores se debe verificar el nivel de contaminación de armónicas. Si la relación Gh/Sn<15%  (Gh: Potencia Aparente de las cargas generadoras de armónica. Sn: Potencia Aparente del transformador) utilizar condensadores tipo Standard, si la relación 15%< Gh/Sn≤25%  utilizar condensadores sobre-aislado y si la relación 25%<Gh/Sn≤50% se sugiere utilizar condensadores sobre-aislado con inductancia de rechazo.

Schneider Electric Colombia

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Producto:
VPL06N
Explora más
Producto:
VPL06N