{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Qué son los escalonamientos en el Rele Varlogic?

Problema:
Escalonamientos en el Rele Varlogic

Linea de Producto:
Varlogic

Ambiente:
Software

Porque:
Documentación para realizar los escalonamientos en el Rele Varlogic

Resolución:

Es la secuencia del tamaño relativo de los escalones. Por ejemplo, el escalonamiento 1.1.1.1.1 significa que todos los pasos o escalones son iguales. El escalonamiento 1.1.2.2.2 significa que la capacidad [KVAr] de los pasos 3, 4 y 5 de la batería tienen el doble que la capacidad [KVAr] que los pasos 1 y 2 (ejemplo: 30, 30, 60, 60 y 60 [KVAr]).
Los Escalones 2, 3, 4, etc. son múltiplos del primer escalón, por lo tanto el correcto demensionamiento del primer escalón es base para un buen funcionamiento.
Un escalonamiento adecuado permite optimizar el banco de condensadores en función del cos phi objetivo. Como regla general, es mejor escoger primero el relé Varlogic y luego el banco mismo. Esto posibilita utilizar las distintas combinaciones de escalonamiento que proporciona Varlogic y optimizar el dimensionamiento del banco y los pasos.

A continuacion se indican los escalonamientos posibles con Varlogic pagina 14:

https://origin-faq.pro-face.com/resources/sites/PROFACE/content/live/FAQS/231000/FA231319/es_ES/instrucciones%20nr6-nr12.pdf

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más