Consultar las preguntas frecuentes

¿Cuál es la funcionalidad del contacto 20-21 del controlador UA?

Fecha de publicación: 31 marzo 2021

Consulta:
¿Cuál es la funcionalidad del contacto 20-21 del controlador UA?
 
Línea de Producto:
Transferpact
 
Ambiente:
Hardware
 
Causa:
Contacto de presencia de generador en el sistema de transferencia.
 
Respuesta:
Las entradas 20-21 del controlador UA están destinadas para la conexión de un contacto auxiliar de la fuente "R" que indique la presencia de tensión. De tal manera que cuando se encuentre presente un contacto cerrado entre estos 2 terminales, significa que la fuente "R" esta con tensión disponible por lo que se podría efectuar un cambio de la fuente "N" a la fuente "R".
 
Esta funcionalidad suele ser muy útil en aplicaciones de generador cuando se requiere confirmar que el generador cuenta con tensión disponible para efectuar el cambio en la transferencia.
 
NOTA: Este contacto solo se tiene en cuenta cuando se quiere pasar de fuente "N" a "R" y no viceversa

¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.