{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

NetBotz Central y KVMs

Problema:
Informacion para configuracion de netbotz central y KVM

Línea de productos:
Netbotz y KVM

Ambiente:
Hardware

Causa:
Configuración de monitoreo

Resolución:
NetBotz Central está diseñado para ser tratado como un dispositivo " head-less". Esto significa que no hay necesidad de conectar un teclado, mouse y monitor a NetBotz Central. Sin embargo, algunos clientes conectan equipos KVM a todos los sistemas montados en bastidor. Si este es el caso, se pueden conectar equipos KVM de teclado y mouse PS / 2 estándar a NetBotz Central.

Si se utiliza hardware KVM, tenga en cuenta que NO se envía ninguna salida gráfica a la pantalla local. Solo aparece un símbolo del sistema de Linux una vez que se completa el proceso de arranque. Tenga en cuenta que gran parte de la información de arranque no se puede ver desde esta interfaz y las actualizaciones también muestran resultados limitados.
Una conexión en serie es el método de monitoreo preferido.

Nota: Los puertos USB en NetBotz Central no están configurados para manejar teclados o ratones basados ​​en USB.

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más