{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Donde puedo encontrar la explicación del menú en la pantalla LCD del ATS de cuarta generación ?

Línea de producto:
Sistema de transferencia automática en bastidor de 4ta generación (AP44XX)

Ambiente:
Firmware

Porque:
Solicite saber cuál es la estructura de menú completa que se encuentra en la pantalla LCD de un ATS de bastidor de cuarta generación y una descripción para cada una de las pantallas de menú.

Resolución:
Consulte la siguiente imagen que contiene la estructura del menú de la pantalla ATS y, además, una descripción de cada una de las reglas, o bien vea el video incrustado para ver las pantallas del menú de la pantalla con una breve descripción.

La pantalla LCD del panel frontal gira automáticamente entre las 4 pantallas del monitor. Puede moverse a través de estas pantallas manualmente presionando Inicio o Abajo, o vaya al Menú principal presionando Seleccionar.

Pantallas de monitor:
Estado de carga (color): vea la carga total de ATS en amperios. Un símbolo de estado al lado de la carga total indica el estado del ATS. Los medidores muestran la carga para el ATS y para los bancos individuales. La colocación de la línea vertical en los medidores de color indica el estado actual de la carga (verde = normal, amarillo = sobrecarga, rojo = sobrecarga).

NOTA: Si se configuró un umbral de carga baja, los medidores también incluirán un segmento azul para indicar baja carga.

Estado de la fuente: ver las mediciones de potencia para ambas fuentes. La fuente de alimentación activa es verde y la fuente preferida tiene una casilla marcada al lado. Cuando se producen alarmas, aparecerá una barra de estado de alarma en la parte superior de esta pantalla.

Estado de carga (sin color): los medidores indican la cantidad de carga disponible que se utiliza en el ATS y en bancos individuales. La carga total también se enumera en amperios (A). Un símbolo de estado al lado de la carga total indica el estado del ATS.

Fuente preferida: la fuente de alimentación preferida es verde, y la fuente secundaria es negra. Cuando se producen alarmas, aparecerá una barra de estado de alarma en la parte superior de la pantalla.

Pantallas de menú:
Cuando hay alarmas, aparecerá una barra de estado de alarma en la parte superior de todas las pantallas de menú. Después de 30 segundos sin actividad, la pantalla LCD volverá a las pantallas principales del monitor.

Información de alimentación: seleccione Feed A o B para ver la potencia disponible para cada fuente de alimentación. Seleccione Fuente preferida para ver las configuraciones de Preferencias ATS (la fuente preferida será verde).

Red: vea la dirección IPv4, presione Abajo una vez para ver la dirección IPv6, o presione Abajo dos veces para ver la dirección MAC.

Información del software: vea las versiones instaladas de AOS, APP y ATS Controller.

SKU / Número de serie: vea el número de SKU y el número de serie de su Rack ATS.

Estado de alarma: Ver alarmas activas. Si hay una flecha hacia abajo en la parte inferior de la pantalla, presione Abajo para obtener más detalles; de lo contrario, presione Abajo para actualizar la pantalla. Si se ha borrado una alarma y no hay alarmas, la pantalla Estado de la alarma dirá "Todas las alarmas borradas".

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más