{}

Buscar Preguntas Frecuentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Busca por palabra clave o haz una pregunta","searchBtn":"Buscar","error":"Ingresa una palabra para buscar"}}

¿Qué parámetros básicos en el Altivar Process Drive necesito configurar para establecer una conexión y comunicarme con el variador a través del protocolo Modbus Ethernet?

Problema:
Configuración Altivar Process
Línea de producto:
ATV600, ATV900
Entorno
Todos
Porque
Se requiere configurar para establecer una conexión y comunicarme con el variador a través del protocolo Modbus Ethernet
Resolución
Configuración de Modbus TCP en la unidad
Archivos EDS
Descargue e importe archivos Modbus Ethernet EDS
Ethernet Embedded: https://www.se.com/ww/en/download/document/ATV600_Ethernet_Embedded_EDS/
Ethernet integrado: https://www.se.com/ww/en/download/document/ATV900_Ethernet_Embedded_EDS/
Ajustes básicos
Configuración de comunicación del programa:
[Comunicación] [Parámetros de comunicación] [Ethernet Embd] Submenú EtE
[IP Mode Ether. Embd]
[Dirección IP]
[Máscara]
[Puerta]
Configurar una dirección Modbus
[Comunicación] [Parámetros de comunicación] [Modbus SL] [Bus de campo Modbus]
[Dirección Modbus]
[Bd.RateModbus]
[Formato Modbus]
[Tiempo de espera de Modbus]
Para leer / escribir directamente en registros 4x individuales, deberá configurar una Dirección Modbus en la unidad.
La dirección de Modbus debe coincidir con su ID de unidad en PLC (normalmente esa es ID de unidad de 1)
Al usar las tablas de entrada / salida del escáner IO, necesitará usar una ID de unidad de 255
Establezca [Dirección Modbus] en 0
Configurar la tabla de entrada / salida del escáner IO

¿Te fue de ayuda?

Explora más
Explora más