Consultar las preguntas frecuentes

¿Es posible la Implementación del estado de un easypact CVS100 - 630 en un sistema de comunicación acti9 smartlink?

Fecha de publicación: 11 junio 2020

Problema:
¿Es posible la Implementación del estado de un Easypact CVS100 - 630 en un sistema de Comunicación Acti9 Smartlink?

Linea de Producto:
Easypact

Ambiente:
Hardware

Porque:
Implementacion Easypact en acti9 smartlink

Resolución:
Si, Es posible conectar un contacto de indicación a la entrada de un canal de comunicaciones Acti9 Smartlink para conocer el estado del interruptor y situación de disparo.
Para ello son necesarios los siguientes elementos:
a). 2 Contactos auxiliares de bajo nivel –


Ref: 29452 - CONT.AUX.OF/CAF/CAO BAJO NIVEL - 2 Uds.
 
b). 1 Cable Prefabricado universal


Ref: A9XCAU06 - Cables pref. Universal - 870 mm  - 1 Ud.
Los contactos OF y SD, por ejemplo, de un disyuntor  Easypact CVS podrían conectarse directamente a la red Acti9 Smartlink Ethernet / Modbus.
 
NOTA:
· No conecte 2 hilos en cada uno de los bornes del conector Ti24


¿Ha sido útil?

¿Qué podemos hacer para mejorar la información?

¿No encuentras lo que buscas?

Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para obtener información sobre asistencia técnica, asistencia para quejas, etc.